HomeServerConnector. _DataArchive
Methods
Abstract types
new _DataArchive()
Datenarchiv.
Darf nicht direkt instanziert werden. Eine Instanz der Klasse wird von der Methode
HomeServerConnector._Connection#getDataArchive erzeugt.
Example
var da = conn.getDataArchive("DA@MyDataArchive", function(err, data) {});
Methods
destroy()
Gibt das Objekt frei und hebt ein eventuell vorhandes Abonnement auf.
Example
da.destroy();
getData(startDate, blockCount, blockSize, columnList, callback)
Ruft eine Auswahl von Daten aus dem Archiv ab. Die Auswahl wird über die Parameter spezifiziert.
Examples
Abruf der Archiv-Spalten 1, 3 und 4 vom 01.01.2016, ab 14:00 für einen Zeitraum von 60 Minuten: 30 Einträge, von denen jeder die Werte aus 2 Minuten zusammenfasst.
var startDate = new Date(2016, 0, 1, 14, 0); // 01.01.2016 14:00
da.getData(startDate, 30, 2, ['#1', '#3', '#4'], function(err, data) {});
Abruf der Archiv-Spalten mit den Spaltentiteln "TARGET" und "ACTUAL" für einen Zeitraum, der vor 12 Stunden begann und 6 Stunden dauert: 24 Einträge, von denen jeder die Werte aus 15 Minuten zusammenfasst.
var startDate = da.getStartDateFromHours(12); // NOW - 12 hours
da.getData(startDate, 24, 15, ['TARGET', 'ACTUAL'], function(err, data) {});
Parameters
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
startDate |
Date |
|
Datum-Objekt. Start-Zeitpunkt ab dem die Daten geliefert werden sollen. |
|
blockCount |
Number |
|
Anzahl der Datenblöcke die ausgeliefert werden sollen. |
|
blockSize |
Number |
|
Größe eines Datenblocks (in Minuten). |
|
columnList |
Array |
|
Liste von Spalten die angezeigt werden sollen. Entweder werden hier Schlüssel oder Indizes aufgelistet. Handelt es sich um einen Index, muss dem Wert ein '#' vorangestellt werden. Die Indizes entsprechen den von links nach rechts laufend durchnummerierten Spalten des Archivs, beginnend mit '1'. |
|
callback |
function() |
|
getKey() → String
Liefert den Schlüssel des Objekts zurück.
Example
var object_key = da.getKey();
- Returns
-
String
getMeta(callback)
Ruft die Meta-Daten ab.
Example
Abruf der Meta-Daten
da.getMeta(function(err, data) {});
Parameter
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
callback |
function() |
|
getStartDateFromDays(hours) → Date
Liefert einen für den Archiv-Abruf getData() korrekt formatierten 'Start-Datum'-String. Übergeben wird eine Tages-Anzahl. Das erzeugte Datum ist JETZT - Tages-Anzahl
Parameter
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
hours |
Number |
|
Anzahl Tage, die vom aktuellen Zeitpunkt abgezogen werden. |
- Returns
-
DateDatum.
getStartDateFromHours(hours) → Date
Liefert einen für den Archiv-Abruf getData() korrekt formatierten 'Start-Datum'-String. Übergeben wird eine Stunden-Anzahl. Das erzeugte Datum ist JETZT - Stunden-Anzahl
Parameter
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
hours |
Number |
|
Anzahl Stunden, die vom aktuellen Zeitpunkt abgezogen werden. |
- Returns
-
DateDatum.
getStartDateFromWeeks(hours) → Date
Liefert einen für den Archiv-Abruf getData() korrekt formatierten 'Start-Datum'-String. Übergeben wird eine Wochen-Anzahl. Das erzeugte Datum ist JETZT - Wochen-Anzahl
Parameter
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
hours |
Number |
|
Anzahl Wochen, die vom aktuellen Zeitpunkt abgezogen werden. |
- Returns
-
DateDatum.
Abstract types
getDataCallback(err, data)
Examples
Abruf der Archiv-Spalten 1, 3 und 4 vom 01.01.2016, ab 14:00 Uhr für einen Zeitraum von 60 Minuten: 30 Einträge, von denen jeder die Werte aus 2 Minuten zusammenfasst.
var startDate = new Date(2016, 0, 1, 14, 0); // 01.01.2016 14:00
da.getData(startDate, 30, 2, ['#1', '#3', '#4'], function(err, data) {});
Abruf der Archiv-Spalten mit den Spaltentiteln "TARGET" und "ACTUAL" für einen Zeitraum, der vor 12 Stunden begann und 6 Stunden dauert: 24 Einträge, von denen jeder die Werte aus 15 Minuten zusammenfasst.
var startDate = da.getStartDateFromHours(12); // NOW - 12 hours
da.getData(startDate, 24, 15, ['TARGET', 'ACTUAL'], function(err, data) {});
# Structure of the returned 'data' object with example values for the above call in the 2nd example
{
"columns": {
"ACTUAL": {
"sum": [31, 32, 31, 33],
"cnt": [2, 2, 2, 2],
"min": [15, 16, 15, 16],
"max": [16, 16, 16, 17]
},
"TARGET": {
"sum": [34, 34, 34, 34],
"cnt": [2, 2, 2, 2],
"min": [17, 15, 17, 17],
"max": [17, 19, 17, 17]
},
}
}
Parameters
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
err |
(Object or undefined) |
|
Fehler-Objekt |
|
data |
Object |
|
Archiv-Informationen
Struktur
Erklärung
|
getMetaCallback(err, data)
Example
Abruf der Meta-Daten
da.getMeta(function(err, data) {});
Parameters
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
|
err |
(Object or undefined) |
|
Fehler-Objekt |
|
data |
Object |
|
Meta-Informationen
Struktur
Erklärung
|